欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

  • 2022.05.10 11:20:35
  • 米思米
  • 6363
点击收听全文语音朗读

■直线轴承的构造


直线轴承的构造和选择、使用注意事项

·直线轴承与线性导向轴组合使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动。
·钢珠沿着外壳和保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴实现无限行程的直线运动。
·与滑动轴承相比,能实现低摩擦、高精度的直线运动,广泛应用于搬运装置、半导体装置等各种领 域。

■选择·使用时的注意事项

配合设计

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

参考:米思米制直线轴承内径·导向轴外径公差范围

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

参考:米思米制直线轴承外径·固定座直径公差范围

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。

直线轴承与固定座为间隙配合。


选择 · 安装

①直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用。

    建议使用双衬型或多个单衬型。

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

②直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

③直线轴承不适合反复插拔。

直线轴承的构造和选择、使用注意事项

④将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致滚珠脱落或保持器变形。

直线轴承的构造和选择、使用注意事项


选择 · 安装

●交货时

  米思米生产的直线轴承,虽然在出厂时涂抹了对润滑脂等影响很小的防锈油(除MX型润滑装置以外),但还是建议清洗、干燥后,涂抹润滑脂再使用。

  还有L型·G型·H型润滑脂封入型可供选择。润滑装置MX封入了锂皂基润滑脂。

●定期维护

  使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。

  推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂(昭和壳牌石油制Alubania润滑脂S2)

  推荐注脂间隔:通常每隔6个月

*移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities